This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ14203H:有关 LMZ14203H 稳压器手动关断的查询

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ14203H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1410326/lmz14203h-inquiry-regarding-manual-shutdown-of-lmz14203h-regulator

器件型号:LMZ14203H

工具与软件:

我写信请求您就有关 LMZ14203H 稳压器的技术问题提供帮助。

我目前正在设计电源、需要实现稳压器的关断功能。 我已经查看了数据表和应用手册、其中详细介绍了使用电阻分压器的低电压自动关断方法。

但是、我的要求是不同的。 我希望使用晶体管实现手动关断、该晶体管将 EN (使能)引脚直接连接到 GND。 我过去曾将这种方法与其他稳压器一起使用、但在这种特定情况下、我不确定将 EN 引脚直接连接到 GND 是否会在 LMZ14203H 中正常工作。

我附上了我正在设计的电源原理图、供您参考。

如果您能确认此手动关断方法是否与 LMZ14203H 兼容、或者我是否应考虑任何预防措施或替代方法、我将不胜感激。

我期待着你的意见和建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    是的、如您所示、使用 FET 关闭稳压器是有效的。

    谢谢