This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS274160:下拉电阻器范围

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1411547/tps274160-pulldown-resistor-ranges

器件型号:TPS274160

工具与软件:

您好、TI 团队:

数据表中给出了5V 输入电压时使能输入的下拉电阻范围。

 

我有必要在2V 至5V 的整个可能输入电压范围内知道这些电阻器的范围。 您能告诉我这些值吗?

谢谢你。

此致、

Bernd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bernd:

    您是指 VEN 使能电压吗? 这个值在 VEN = 2V 至 VEN = 5V 之间是恒定的。

    谢谢!

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    我的意思是 ENx DIAG_EN 输入的电阻器范围。

    此致、

    Bernd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bernd:

    是的、这在整个电压范围内保持恒定。

    谢谢!

    Patrick