This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23881:什么是过压保护阈值?

Guru**** 2387870 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23881
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1411212/tps23881-what-is-over-voltage-protection-threshold

器件型号:TPS23881

工具与软件:

尊敬的团队:

我有疑问。 TPS23881数据表中没有过压保护说明。  

当端口电压高于过压保护阈值( 通常为60V)时、电源也会被移除?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    没有有效过压保护。 PSE 周围的系统必须设计为能够保护 PSE 免受过压事件的影响。 器件上的引脚只能承受70V 的电压、因此您应该具有高于规格的任何值。 58V 是正常工作条件下的最大 PoE 电压、因此您应该有一个反向关断电压为58V 的 TVS 二极管。  

    此致、

    Brandon