工具与软件:
您好!
我认为我已成功将 TPS23881设置为(手动)模式、该模式似乎与 MAX5982A EVKIT (处于 pre.bt 5类模式)兼容。
下面是来自串行终端的转储(端口1上的 pre.bt 类评估卡、端口2、端口3和端口8上的8类卡)、由 pre.bt 5类评估卡插入端口1并基于该端口已转换 为手动模式且端口已启用 的情况而导致的 class_overcurrent 事件(我尝试遵循 TI 的应用手册"[FAQ] TPS23881:25.5W"是与 IEEE 802.3b5设备互操作标准?
Class_overcurrent
PW EN 事件
PW GD 事件
PowEnable (0x19):0F03000C
电源正常(0x19):0F03000C
...
问题是,尽管在 PCut 寄存器中设置了值0x67 (103->51W),我似乎达到了一些(功率)限制,因为我增加连接到 Eval 卡输出引脚的外部负载,跳闸在38W 左右(加上评估卡本身的功耗),所以 总功耗可能约为+40W。
4线对管制(0x2A/0x2B):67 C0 C0 FF FF FF C0
8类器件似乎响应这些提高的 PCut 值(0xC0)、但在这里使用了自动模式、并且新的 PCut 值会在设置 Power Enabled 位之后的一段时间内设置。
为了设置工作 PCut 值、我在手动模式中缺少什么设置、是否应在打开 Port 之前使用 MPOL 位并设置 PCut?
BR、
Anssi