This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS546E25:VSEL\FB

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1411364/tps546e25-vsel-fb

器件型号:TPS546E25

工具与软件:

大家好、团队成员:

您可以建议在使用外部分压器时如何配置 VSEL/FB 引脚吗? 我们以 Vout=1.25V 为例。 谢谢。

此致、
海亮  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hailiang、

    要使用外部分压器、必须采取几个步骤:

    • 确保将 J12或 MSEL1设置为"外部分压器"电阻器
    • 确保 EVM 上的 J15或 VSEL/FB 跳线处于打开状态。 对于 VSEL/FB 引脚的外部分压器、Vref 为0.4V、因此对于1.25Vout 为0.4V。 顶部反馈电阻应为21k Ω、底部反馈电阻应为10k Ω。
    • 在下图中、应组装 R15、而 R11和 R13应组装反馈电阻器。

    希望这对您有所帮助!

    如果这有助于回答您的问题、请不要忘记点击"这已解决了我的问题"。

    谢谢!

    Calan