This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG3100R017:存储温度

Guru**** 2381030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1404672/lmg3100r017-storage-temp

器件型号:LMG3100R017

工具与软件:

大家好、团队成员:

客户需要高达(负)-46摄氏度的贮存温度。

由于最低允许温度为-40°C、您认为这存在任何风险吗?

谢谢!

此致

Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Andreas:

    让我来谈谈系统团队并与您联系。

    此致、
    Madhur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Madhur、有什么新闻吗? 此致、Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    对于延迟、我们深表歉意。
    我今天从 资格认证团队那里获得了信息。 LMG3100仅符合-40/125C 的要求。 我们不能提供-46度的贮存温度、因为 FET 的额定绝对最大值也是-40度  
    这是初始反馈。 但是、我 正在 与包装团队核实是否有任何问题。 让我来检查一下我们是否真的可以 通过更多测试将 LMG3100的贮存温度设置为-50度。
    我将在获得更多信息后立即重放。

    此致、
    Madhur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    我们能否从客户处获得任务概要、以便更好地理解?

    此致、
    Madhur