This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25221:TPS25221DRV、输出去耦值

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1411186/tps25221-tps25221drv-output-decap-value

器件型号:TPS25221

工具与软件:

嗨、团队:

我们在 设计中使用 TPS25221DRV。

我们对增加输出去耦存有疑问、因为在数据表中、它被称为120uF。

每个集线器是否需要120uF?  附加了参考图像

我们目前在担心安置的可行性。

请告诉我有关这方面的意见。

此致、
Sathya Priya N.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sathya:

    USB 要求下行端口被旁路、且每个集线器至少具有120 µF。  T495D157K010ATE100是本参考设计中使用的电容器。 请检查尺寸是否可接受。

    BR、

    Ke Wang