This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23882B1EVM-008:TPS23882B1

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23882B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1410085/tps23882b1evm-008-tps23882b1

器件型号:TPS23882B1EVM-008
主题中讨论的其他器件:TPS23882B

工具与软件:

您好!

在我的设计中、我们使用的是 TPS23882B 器件、我们面临 PSE 控制器(TPS23882B)上的栅极输出驱动问题。 我们测得栅极引脚(GAT1 - GAT8)上的电压为0V。

设置为自主模式、禁用 I2C。

请推荐如何驱动 GAT 电压、请查看以下原理图以供参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI 团队:

    有更新吗? 请支持我们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Prabhu:

    从原理图中、您将引脚52显示为 NC。 引脚52是自主控制引脚、它使用触发电流来确定工作模式。 通过将该引脚保持开路、您可以禁用自主模式。  

    如果您使用 I2C 在"自动"模式下控制器件(与自主模式不同)。 在成功通过检测周期之前、您不会看到栅极电压。 因此、在看到控制外部 FET 的任何栅极电压之前、您需要将一个有效的 PD 连接到端口并通过检测。  

    此致、

    Brandon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Beader、

    感谢您的支持。

    我们将使用自主模式、而不是 I2C (与主器件断开连接)、还修改了引脚52并将其连接至62K 至 GND。

    我是否可以知道引脚(OSS、RESET 和 INT)的默认工作状态为外部高电平或低电平?

    另外、请提供 PSE 与 PD 之间的接线图 验证两个(PSE 和 PD)之间的 PIN 至 PIN 连接是否正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Prabhu:

    OSS 是您的快速关断高电平有效、默认情况下应拉至低电平、RESET 低电平有效、默认情况下应拉至高电平、INT 是您的中断、其低电平有效、默认情况下应使用外部上拉电阻器设置为高电平。

    您可以参考我们的 PD EVM 的、了解 PSE 与 PD 之间的示意图。 我建议查看 TPS23730EVM-093

    此致、

    Brandon