This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25720:示例代码

Guru**** 2532050 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25720, BQ25723

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1404831/bq25720-sample-code

器件型号:BQ25720

工具与软件:

尊敬的 TI:

您能否提供带 PIC16F18046微控制器代码或任何 STM32微控制器代码的 BQ25720样例代码?

谢谢、此致、

Tagore。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tagore、

    我们为类似器件提供了 Linux 驱动程序。 看看是否有帮助。

    https://github.com/tibms/kernel-4.4/tree/release/drivers/power/bq25700

    此致、

    老虎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tiger。

    感谢您的帮助。 除此之外、我需要一些相关的信息、


    现在、我将 code bq25720 (https://github.com/jsjsjs000/imx8mp_m7_i2c_bq25720/tree/master)集成到具有 i2c (SMBus)线的 Beagle Bone Black 板中以查看如何构建硬件连接、但 Debian Linux 环境中出现了致命错误。


    谢谢、此致。
    Tagore。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tagore、

    我希望我能提供更多的帮助。 不确定这是否与 I2C/SMBus 差异有关。 我们在 I2C 版本中提供了相同的器件- BQ25723。 这是 I2C 地址的替换器件。 寄存器地址也会更改。

    此致、

    老虎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tiger、

    感谢您的回答;尽管如此、我必须进一步阐明用例。

    1.发布 GitHub 源代码后、我已经将 bq25720代码与 BeagleBone Black 集成。 我目前正在努力解决问题。 如何在 BeagleBone Black 中启用 FreeRTOS 和 SM 总线初始化?



    2.如何将 BQ25720硬件连接到 BeagleBone Black 板。

    谢谢、此致、

    Tagore。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tagore、

    我建议使用 I2C/SMBus 与 BQ25720通信。 BeagleBone Black 板上有许多 GPIO 引脚。 您也许可以改变两个引脚的通信用途。  

    我们对本论坛的了解相当有限。 您可以咨询其他嵌入式处理论坛。  

    此致

    老虎