This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ULN2003A:由于 uln2003a 热特性的变化而请求获得最新图形

Guru**** 2797285 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1402861/uln2003a-request-for-the-latest-graph-due-to-changes-in-thermal-characteristics-of-uln2003a

器件型号:ULN2003A

工具与软件:

请提供以下两项数据:

・您能否向我发送一个目标器件的最大集电极电流与占空比的图表? 我想知道 NS (SO)封装的数据。  

・您能否为最大和典型饱和 VCE 与输出电流间的关系图提供-25℃ 和70℃ 的特性数据?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的蜀山:

    1.团队检查后端数据、请使用数据表中的图5-5、这种情况比 NS 封装更差、因为 DYY 封装具有最高的热阻抗。

    2.不幸的是,我们没有这个。 我可以提供-40C 至70C 范围内的最大 VCE -输入和集电极电流是多少?

    谢谢!

    Patrick