This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5410:输出需要时间来稳定

Guru**** 2693225 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1409638/tps5410-output-takes-time-to-stabilize

器件型号:TPS5410

工具与软件:

嗨、团队:

我制作了一些原型板、在下面的波形中、电压稳定大约需要200ms。
当在这个板上安装另外一批 IC 时、输出是立即稳定的。
这种现象是否可能有原因?

此致、
柳。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ryu、

    您能将布局分享给我们吗?

    我将开始查看原理图。

    此致、

    Ridge

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ridge:

    附加了布局。
    这似乎是一个依赖 IC 的现象,有什么想法的原因?

    此致、
    柳。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ryu、

    电感器的器件型号是多少? 似乎电感器可能会饱和。

    此波形是在带载还是空载时获取的?

    您是否有适当行为的示例?

    在提供的布局中、输出电容器也非常远离电感器。 如果可能、应将它们放置在更靠近电感器的位置、并将反馈布线连接到电容器。 请参阅 EVM 示例:  

    此致、

    Ridge

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ridge:

    感谢您的答复。
    我使用的是 LBRNJ12565GL680MN (Taiyo Yuden)。
    对于负载、输出电流为150mA。
    这些元件的布局。
    还是由于电感器饱和所致?
    有什么对策吗?

    此致、
    柳。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ryu、

    以下是您可以尝试的几件事:

    • 如数据表的第7.2.1节所示、移除外部补偿元件并使用钽电容器进行测试
    • 尝试在没有串联二极管 D44的情况下进行测试
    • 断开降压稳压器与电路板上的负载的连接、并使用电阻负载进行测试

    您能否为我们提供日期代码或包装顶部"好"和"坏"商品的高质量图像?

    此致、

    Ridge