This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3220:HD3SS3220IRNHT -最大结温

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1410371/hd3ss3220-hd3ss3220irnht---maximum-junction-temperature

器件型号:HD3SS3220

工具与软件:

您好!

您能否分享 IC (HD3SS3220IRNHT)的最高结温?

谢谢、此致、

Prabu S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Prabu:

    HD3SS3220的最大 Tj 为115C。

    此致!

    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shane、您好!

    感谢您分享详细信息。

    您还能说明以下内容吗?

    数据表中提到电流为0.9mA、(max)。

    该电流是由 VCC33还是 VDD5电源轨提供的? 此外、还请分享每个电源轨的电流?

    谢谢、此致、

    Prabu S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Prabu:

    VDD5是 CC 控制器的电源轨、VCC33是多路复用器的电源轨。  

    ICC (0.2mA)是 VDD5的电流。 Iactive - ICC (0.5mA 典型值)是 VCC33的电流。

    此致!

    Shane