This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62866EVM-051:GUI 会安装但不启动

Guru**** 2946310 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62866, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1410281/tps62866evm-051-gui-installs-but-does-not-launch

器件型号:TPS62866EVM-051
主题中讨论的其他器件:TPS62866、 USB2ANY

工具与软件:

经过一番努力、我成功地安装了 TPS6286x1.1.0 GUI。   但当我双击它时、它不会启动。   我在加载 GUI Composer 运行时程序时遇到了很多问题。   也许这是问题的一部分。   我将 USB2ANY 与用于 TPS62866的 TI GUI 配合使用。  经过数小时的尝试,没有运气开始。

非常感谢您的指导。

谢谢!

J Bal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、J:

    您是否可以尝试改用此 GUI?   https://dev.ti.com/gallery/info/TPS6286xViking/TPS6286x/ver/1.0.0/ 

    它适用于稍微不同的器件、但 I2C 寄存器是相同的。  它不是下载 GUI、但可以在 dev.ti.com 在线平台上运行。

    请告诉我、这是否对您有用。

    谢谢!

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    非常感谢您的答复。   此时将打开并运行您提供的链接中的 GUI。   但遗憾的是、它无法识别 I2C 总线上的 TPS62866。   我尝试了 I2C 地址0x040到0x04F。   运气差。   但这是进步。   还有其他建议吗?  我还尝试将 USB2ANY 的固件更新为2.8.2.0、但这也没有帮助。  我确保了 JP1处于低电平、JP2处于 ON 位置。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的试用。  可以发送 GUI 屏幕截图吗?

    它应该在地址0x41上。

    您是否打开了 EVM 的 Vin?


    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    克里斯, Vin 没有!  我打开了它,现在一切都在工作,  非常感谢你的帮助。   非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的确认!