This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100EVM-795:监测计库仑计数器操作

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ35100, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1408828/bq35100evm-795-gauge-coulomb-counter-operation

器件型号:BQ35100EVM-795
Thread 中讨论的其他器件:BQSTUDIO、BQ35100

工具与软件:

您好!

我只想确认 ACC 模式的以下设置:


库仑计数器开始并继续计数、但以什么速率计数。?  

ADC 读取以进行累积的周期性是多少?

我保存了日志、并检查显示了每4秒累积一次、我们可以更改吗?

在累积期间、是否也会增加 IC 功耗?

谢谢

VA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、VA

    大多数寄存器每秒更新一次、如果您更快地从这些寄存器读取、您将获得新的值。

    对于 BQstudio、您可以在 Window -> Preferences 下更改日志速度

    还请确保您已在 ACC 模式下读取 TRM。

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Diego。
    在累积期间、是否也会增加 IC BQ35100功耗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    BQ35100将监测电池剩余的所有电量。

    此致、

    Diego