请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25790 工具与软件:
在2S电池应用中、不接电池时、采用BQ25790默认配置、若不使用TS PIN功能、如何处理TS PIN引脚?μ A
当前测试情况 μ A (2S):μ A
1、TS PIN通过10k电阻接地或悬空、插入充电器后(无电池状态)、VBAT无输出、VSYS输出7.2V;
2、RT1 = 5.1k、RT2 = 10k;VSYS和VBAT均输出23.5V。
请帮忙解答、十分感谢!μ A