This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53688:相位/增益裕度测量

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53688

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1410525/tps53688-phase-gain-margin-measurement

器件型号:TPS53688

工具与软件:

您好!
我们将对多相电源电路进行相位裕度/增益裕度测量、其中控制器两个通道(TPS53688+2xCSD95515RXMR)的输出为+3.3V/50A (每通道)。
我们正在注入信号并在与感应正线串联的10欧姆电阻器上进行测量。

虽然我们得到的是适当的增益曲线、但两个通道的相位曲线变得平坦。

请分享您的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ujjwal:

    我们不建议过多依赖波特图分析、因为波特图无法准确呈现 复杂非线性系统的画面。 在瞬态期间、是否看到输出电压或开关节点出现任何不稳定? 瞬态期间 Vout 的振荡或 PWM 和开关上的抖动/噪声是系统稳定性的更可靠指标。  

    谢谢!  

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的更新。 在具有相同控制器的另一个输出上、相位/增益裕度似乎没有问题。 请参阅下图、了解相同的参数设置。

    您能否分享一下自己的看法?为什么同一控制器的相位形状不同、输出电压不同?

    我们的主要问题是、我们在有问题的网络上仅测量20度的相位裕度、即使在对补偿参数进行极端调优后、也只能达到40度、而不同的输出电压使用相同的控制器、我们能够轻松调谐到61度。

    下面是有问题的网的环路补偿参数值、我们能够达到40度的相补角。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Ujjwal:  

    不同的输出电压将显著改变调优。 其中一个原因是当 输出电压发生变化时、电容器将具有不同的响应。

    对于调谐、交流增益将加快环路速度、导致相位裕度减小。 如果目标是减慢循环速度、您需要高 ACLL、高内部时间常数、低内部增益和低交流增益。  

     

    对于使用修改后 PI 控制环路的 DCAP+器件、   

    -(1/ACLL)相当于比例增益

    -(Int Time Constant/Int Gain)等于总积分增益

    -交流增益调节所有环路补偿效果