This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL431:D 封装连接

Guru**** 2522720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1409240/tl431-d-package-connection

器件型号:TL431

工具与软件:

嗨、团队:

是否可以在引脚2、3和7悬空且仅连接引脚6的情况下使用 TL431ID?
我希望采用与其他封装相同的电路板布局布线。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好小林山,

    引脚2、3、6和7均内部连接。 请注意、SOIC 封装以及 PDIP、SOP 和 PW 封装的封装尺寸都有所不同。 在创建支持这两种封装的布局时、请考虑每种封装类型的数据表中包含的封装轮廓数据。

    谢谢!

    Jackson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jackson:

    我知道每个封装的尺寸各不相同。

    仅通过6引脚连接是否存在任何功能问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好小林山,

    仅连接引脚6没有问题。

    谢谢!

    Jackson