This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ULN2003AI:ULN2003AI 输入电压

Guru**** 2811995 points

Other Parts Discussed in Thread: TPL7407L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1409030/uln2003ai-uln2003ai-input-voltage

器件型号:ULN2003AI
主题中讨论的其他器件:TPL7407L

工具与软件:

你(们)好

我是否可以 使用1.8V 来驱动 ULN2003AIPW?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、

    否、请参阅此器件的以下输入高电压。

    请参阅 TPL7407L/LA 以了解如何在1.8V 输入电压下使用。

    谢谢!

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好  

    2.7/2.9V/3V 是 ULN2003的最大值、最小值和类型如何?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、

    此规格的含义是、在 Ic <= 300mA 时至少需要3V 的电压才能始终开启该部件。 因此、最小值和典型值不会采用相同的因数方式。 当 VIN = 1.8V 时、该器件不会可靠地导通。

    谢谢!

    Patrick