This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5156-Q1:通过将控制电压注入 FB 网络来调制输出电压

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5156

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1410641/lm5156-q1-modulating-the-output-voltage-by-injecting-the-control-voltage-to-the-fb-network

器件型号:LM5156-Q1

工具与软件:

您好!  

AM 调制稳压器的输出电压。信号从1V 缓慢上升至5V、斜率为50us。

不过、它在500mA @ 35V 的满负载时正确上升到具有良好控制的电平、但当信号更改为1V 的另一个电平时、稳压器会进入软启动模式并支持运行。

如何禁用 SS?

70欧姆电阻负载上的输出电容为1.22uF。

我对其进行了仿真、并正在执行与 SS cicking 相同的操作!

我们怎样才能越过 SS 函数呢?

谢谢

海德尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Haider:

    感谢您使用 E2E。

    您能否分享您的原理图、仿真文件以及所遇到问题的测量结果?

    您的设计的规格(输入电压、输出电压(范围)、输出电流)是什么?

    我期待您的答复。

    此致

    Moritz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    如果我以 Cadence 向您发送仿真文件是否合格?

    VIN = 24V、使用输入 π 型滤波器

    VOUT 范围= 8 - 35V

    总负载为500mA

    控制信号为1-5V、下降时间和上升时间为50us、因此必须遵守这些数字、因为这将驱动传输线以克服线路振铃。

    在下降沿上放置了一个灌电流负载以缩短输出电容器的放电时间、它正在工作、但我认为这不是一种有效的方法

    会向您发送原理图、电路正在设计中。

    另外、还有一个问题、  

    开关 MOSFET 具有一个非常高电流的超前脉冲、我认为由于肖特基二极管的电容、有办法降低该脉冲。

    我尝试了与栅极串联电阻器来缩短 MOSFET 的开关时间、但如果它在1-5欧姆范围内、则会没有帮助、如果您增加该电阻器、则会导致开关偏斜和损坏。

    这是二极管问题吗? 您是否可以建议使用电容较低的二极管? 如果这是问题!

    谢谢

    海德尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨附加了 PDF 中的原理图现在运行仿真将在仿真结束后发送该仿真

    如何上传文件?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../LM5156_5F00_Haider_5F00_E2E.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    附加了 simulatione2e.ti.com/.../LM5156_2D00_Q1_5F00_TRANS_5F00_Modulated_5F00_out.zipe2e.ti.com/.../Vout_5F00_and-currents_5F00_modulated.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Haider:

    感谢您的档案。

    为了降低大电流尖峰、您可以尝试将二极管更改为超快速器件类型。 它们具有较小的结电容。

    从原理图中可以看到、有一个电阻器连接到 SS 引脚。 这应该是电容器。

    那么、还有什么与软启动相关的问题? Im 不确定我是否完全理解您的意思。

    此致

    Moritz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Moritz

    因此、当 SS 有效且有 SS 电容器时、当信号从35V 下降到8V 时、SS 复位且停止开关操作、从而干扰信号。

    此外、当它爬升到最终的35V 电平时、SS 复位、开关暂停、这会导致大纹波。

    因此、为了禁用 SS、我放置了一个300K 的电阻器、因此即使 SS 复位、它也只会在32uSec 内触发、这对信号形状的影响不大、从而会减少失真。

    我的问题是、为什么在电容器轻充时 SS 会复位?

    如果我减小电容器、就会产生较大的纹波。

    我尝试了各种快速恢复二极管、但响应仍然相同、是仿真吗? 或者实际上是否发生了这种情况?

    谢谢

    海德尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Haider:

    软启动复位的原因是在 FB 引脚上检测到过压。 为了避免 FB 引脚上的过冲、您可以减慢斜坡速度、或者确保在增大 FB 电压时输出放电足够快。 您还应该再次连接 SS 电容器(我使用了10nF 进行测试)、并为脉冲电压源提供更长的延迟时间。 在操作 th FB 之前、应首先完成软启动。

    关于导通开关时的电流尖峰:
    这就是所谓的前沿和根本原因、即寄生开关节点电容(由二极管电容、MOSFET 输出电容和因布局而最终电容组成)被残酷放电到 GND。 这无法完全避免、IC 中还包括一个引线框边缘消隐时间、以免错误触发电流限制。

    此致

    Moritz