This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 连接 VBUS 时 VSYS 上的电压下降

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25629, BQ25628, BQ25619, BQ25895M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1408278/voltage-dip-on-vsys-when-connecting-vbus

器件型号:BQ25629
主题中讨论的其他器件: BQ25628BQ25619BQ25895M

工具与软件:

你(们)好

我们使用 VSYS 为主处理器供电(使用3.3V LDO)。 VSYS 只要仅连接电池就处于稳定状态、但一旦为 VBUS 供电、我就会在 VSYS 上测量电压骤降、从而复位主处理器(请参阅下图)。 断开 VBUS 电源后、看不到电压骤降。

重现步骤:

  1. 移除 VBUS 电压、连接电池、VSYS 在4V 时稳定
  2. 主处理器启动并稳定运行
  3. 向 VBUS 供电
  4. VSYS 降至2V 并持续12ms、然后恢复至4V
  5. 主处理器重新启动
  6. 移除 VBUS 电压
  7. VSYS 保持稳定

似乎 BQ25629在 VBUS 供电后关断 Q4。 我怀疑 IC 需要一些时间来发现 VBUS 类型、因此我尝试将 EN_AUTO_INDET 设置为0、以便在插入 VBUS 时禁用自动 D+/D-检测、但这无法解决问题。

我是否需要更改任何其他设置?

感谢您的支持和最好的问候

拉希德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    需要说明的是、只有在升压操作处于活动状态时才会发生此问题。 当我禁用升压器时、无法测量到 VSYS 电压骤降。 此问题是否与以下事实有关:只要提供 VBUS、升压操作就会被禁用? 我还会在每次给 VBUS 供电时在 VMID 上看到很长的电压骤降、而在移除 VBUS 上电时在 VMID 上看到短暂的电压骤降:

    启用升压器并向 VBUS 供电的 VMID:

    启用升压器并断开 VBUS 电源的 VMID:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    拉希德先生、  

    感谢您通过 E2E 联系我们。

    我已确认 BQ25629存在短暂(~10msec) BATFET 关闭的风险、因此在由于适配器插入而直接从升压模式运行转换到充电模式时会导致 SYS 功率损耗。  

    我还可以确认、当器件最初处于仅电池模式而不是升压模式、然后在 VBUS 上插入适配器时、不会发生此行为。  

    为了确保 SYS 不存在短暂断电的风险、您需要通过 I2C 写入(EN_OTG=0、REG0x18[6])禁用 OTG 升压模式。 为了提供您的参考、另一位客户能够通过在输入端口和 VBUS 引脚之间使用电源多路复用器来实现此修复。  

    如果您有任何后续问题、敬请告知。

    此致、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett

    感谢您的答复。 遗憾的是、无法禁用 OTG 升压模式、因为系统需要随时为附件提供5V 电压、并且提前不知道何时施加了 USB 电源。 添加如您所述的多路复用器并非真正可行的选择、因为这是我们选择 BQ26529的特性之一。

    您知道 BQ25628是否存在相同的问题吗? 我们实际上并不需要 USB 适配器检测算法。

    感谢您的答复、祝您愉快

    拉希德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    拉希德先生、  

    遗憾的是、BQ25628和 BQ25629都容易受到此行为的影响。  

    我们确实有几个具有 OTG 升压模式到 PMID 输出的备用 IC 选项、这些选项与在升压模式下由于适配器插入而短暂关闭 BATFET 的风险不同。 这些选项是 BQ25895M 和 BQ25619。

    此外、请注意、从充电模式转换到升压模式时(由于移除了 VBUS)、预计会出现短暂的 PMID 压降。 我们所有具有 OTG 模式到 PMID 的降压充电器 IC 都需要短暂的延迟才能从充电转换到升压运行、并且 在 PMID 上无法支持始终开启5V 的电压。  

    此致、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett

    感谢您的答复。 我设法用一个220uF 的电容器来缓冲电压骤降、从而使 MCU 保持运行且不进入欠压复位状态。 这不是一个好的解决方案,但目前它似乎是合理的。

    PMID 上的电压骤降也并不好、但我认为我们可以忍受。

    如果我们进行重新设计、我可能会考虑查看建议的替代器件。

    此致
    拉希德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    拉希德先生、  

    感谢您的答复。  

    如果您有任何其他问题、请告知我们。  

    此致、

    Garrett