This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79616:NTC

Guru**** 2766645 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUX1308, BQ79616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1410354/bq79616-ntc

器件型号:BQ79616
主题中讨论的其他器件:TMUX1308

工具与软件:

尊敬的 Expert:

对于热敏电阻输入的 GPIO NTC、我们是否需要设计1:1 (NTC:GND)来进行布局布线、或者 我们是否可以使用多个 NTC 引脚共享一个接地?

是否有任何相关文档?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、您好!

    您可以使用共享同一接地的多个 NTC 引脚。 您必须确保每个都具有单独的 GPIO、如果有任何滤波元件、则必须将其尽可能靠近 IC 放置。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luis:

    您的意思是我们可以将滤波组件从 多路复用器(TMUX1308)输出移动到输入(关闭 IC 侧)吗?

    由于我们使用相同的 GPI 进行8次切换、因此滤波元件只需使用 Colse BQ79616即可。

    这意味着我们可以在重复部件和接地引脚上节省更多的空间。 对吗?

    
    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luis:

    对于1引脚接地共享多少 NTC 引脚、您有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、您好!

    我认为、在多路复用器后面靠近 IC 放置是可以的。 这两种情况都可能比较可取。

    关于1引脚接地共享多少 NTC 引脚、您有什么建议吗?

    我对此并不是很担心、所有 NTC 都将始终以同一接地为基准、所以它们总是共用同一接地。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon