This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65235:关于 LNB 输出电压控制 VSET[3:0]的问题

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1410417/tps65235-questions-about-the-lnb-out-voltage-control-vset-3-0

器件型号:TPS65235

工具与软件:

你(们)好

为了进行 LNB 输出电压控制 VSET[3:0] 、EN 和 VCTRL 引脚是否应该在没有连接任何内容的情况下断开?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    "X"表示 VLNB 由内部寄存器控制、而不是由 EN 或 VCTRL 控制。

    这并不意味着该悬空状态。 我们建议您使 EN 保持为高电平而 VCTRL 处于悬空状态。

    谢谢

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Colin

    根据下图、当 EN=0时、LNB OUT 似乎是通过 I2C 输出的。


    正如您所说的那样、保持 EN 为高电平是正确的吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     当使用 I2C 控制时、它们都可以为 EN 保持高电平或低电平、因为 EN 由内部寄存器控制。

    但我建议您在 移除 I2C 的情况下保持 EN =高电平。

    谢谢!

    Colin