This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56A37:架构确认

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS56A37

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1405827/tps56a37-architecture-confirmation

器件型号:TPS56A37

工具与软件:

大家好、团队成员:

您可以帮助检查以下架构是否可行吗?  

此致、

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Roy

    您能否分享有关您的应用需求的更多信息? 为什么要将两个 VOUT 串联在一起、我们需要为该系统提供什么?

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、GUI

    该负载需要10V 和1V 作为输入和输出端子、我想通过使用两个 TPS56A37降低12V 来生成这两个电压。 12V 电源由共享输入电源供电。
    根据我的理解、电流从10V 到1V。 这意味着电流将流入产生1V 电压的 TPS56A37。 此配置是否有任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hedy

    您能否分享1Ohm 负载是多少? 我认为 TPS56A37不应该以这种方式使用(12V->1V 器件)。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、GUI、感谢您的答复。

    负载为 面板、尺寸约为30英寸。  我在数据表中看到、TPS56A37可以生成1.05V 电压、我确实在 PCBA 上获得了此电压。

    但是、当我将负载连接到10V/1V 时、没有响应。  将1V 拉至大约8V 至9V。  您对实际使用有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bella 将在今天晚些时候给您回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hedy

    TPS56A37生成恒定的电压、该电压由反馈电阻器设定。 两者均用作电压源、两个电压源不应直接连接。

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、GUI

    您是否意味着无法利用 TPS56A37在两端产生的正电压进行负载?  是因为电流的方向吗?  是否有任何类似的用例?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hedy

    降压转换器生成恒定的 Vout 1V、如下所示:

    当连接9A 电流源时、9A 将为 TPS56A37的 Cout 充电、VOUT2变为高于设定值(1V)。 TPS56A37不会进行开关。 VOUT2将充电至接近 VOUT1的值。

    抱歉、我没有看到类似的应用。

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 GUI:

    我现在明白,你的解释是非常清楚的。
    非常感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hedy

    不用客气。

    谢谢。