This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS732-Q1:TPS732-Q1输入端的噪声/振荡

Guru**** 2553970 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62170-Q1, TPS62170, TPS732-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1408258/tps732-q1-noise-oscillation-in-the-input-of-tps732-q1

器件型号:TPS732-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS62170-Q1TPS62170

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

我想请您对我们在电路上的观察结果进行分析。

请参阅以下使用 TPS62170-Q1作为初级3.1V 稳压器并将 TPS73201-Q1用作次级2.9V LDO 的电路。 此2.9V 电源用于图像传感器的模拟电源。  

VIN 调节范围= 7V 至12V

我们一直在观察到一些不良单位、看起来输出图像上的观察结果与下面的波形有关。  

该信号是在 C508 (2v9 LDO 的输入)上测量的。

"频段"大约为25Hz (当前未知的源、但有预期的50Hz 有源功率模式)。  

集中频带看起来是有源功率模式、而另外一半也许是低功率模式。

rms 值为3.04V、峰峰值为80mV。 放大图表明信号的频率为60kHz、这也是意外的 频率。

现在将这些波形与已知良好的单位进行比较、请参阅下面的散射。

这也是从已知良好单元的 C508中捕获的。

25Hz 频带仍然存在、但振幅明显较低。

放大后、本示波器中记录了104kHz。 寄存的 VRMS 也是3.04V。

两个单元具有相同的电路、且测量点(C508 (TPS73201-Q1的输入)相同。

我们想知道、为什么两个单元之间存在这样的差异? 什么原因可能会导致该不必要的更高振幅噪声/振荡?

其他信息:C506波形也是用观察到更高 pkpk 的单位测量的。

C506和 C508仅由 L503铁氧体磁珠隔开。

请参阅以下 C506波形

最后、我们进行了一个移除 C508电容器的实验。 根据 TPS73201-Q1、输入、输出和 CFF 电容器是可选的。 预期的情况是当它被电路移除时、对电路没有影响、但观察到大约80khz 的振荡。 请参阅下面的波形

如果您能够了解在给定上述电路的情况下这些观察结果是如何可能的、这将有助于我们进行调查。

此致、

Laud Laudencia

电气硬件-通过 Optronics

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高波特率、

    Colin 负责 TPS62170支持。 我想说的是  TPS62170-Q1原理图很好。

    很难说  TPS732-Q1输入中的噪声/振荡来自意外情况 、因为我不熟悉该 LDO。

    但问题似乎不是主要由稳压器引起的、而是与您添加的可能导致一些振荡问题的磁珠更相关。

    我建议您移除磁珠并再次测试。 您可以向 LDO 团队寻求帮助、他们可以提供更多建议。

    谢谢!

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Colin 您好!

    感谢您的回复、感谢您的参与!

    已经进行了一些关于移除 LDO 输入电容器的测试、但到目前为止得到了不同的结果:

    拆下 L503 返回了相同的 L503
    单位 A 性能得到显著提高 未返回到基线测量值、改善保持不变
    单元 B 略有改善 返回到基线测量
    单元 C 略有改善 返回到基线测量

    我仍将获得这些观察结果对应的波形、但在开始时移除铁氧体磁珠 L503似乎对观察到的噪声/振荡影响不会维持恒定。

    下面是 LDO 输入和输出的图像、显示输入在3.128uS 的范围内引领输出

    也许您有其他想法、可在何处寻找其来源?

    谢谢!

    波特...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高波特率、

    我建议您添加 LDO 的输入电容器、但移除磁珠。

    谢谢!

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Colin 您好!

    移除输入电容器仅用于仿真目的。 但我们可以把重点放在从这一点开始的实际不良单元行为上。

    移除铁氧体磁珠后、振荡消除、但 Vpk-pk 仍然存在、仍然观察到故障。 2.9V 输出的高 Vpkpk 的影响会导致输出图像上出现白/亮条纹、因为2.9V 是我们应用中图像传感器的模拟电源。 请参阅以下有关移除 L503对坏设备的影响的结果:

    通信 删除了 L503 返回了相同的 L503
    单位 A 观察到白色条纹 显著改善(完全无白色条纹) 未返回到基线测量值、改善保持不变
    单元 B 观察到白色条纹 轻微改进(白色条纹未完全消除) 返回到基线测量
    单元 C 观察到白色条纹 轻微改进 (白色条纹未完全消除) 返回到基线测量

    Regardsm

    波特...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高波特率、

    下面是我的评论:

    1. 有必要隔离直流/直流稳压器和 LDO、让它们分别工作以缩小问题范围。
    2. 我看到客户应用中的负载非常轻、而 DCDC 转换器可在 PSM 模式下工作。 尽管我们的转换器内部集成了 CFF、但最好保持安装了外部 CFF (C507)、以提高 PSM 模式性能。 还建议在 Cout 中添加一个0.1uF 电容来降低高频电压尖峰。
    3. 考虑到 LDO 可以衰减噪声并获得稳定的输出。 在直流/直流转换器和 LDO 之间无需添加磁珠(L503)、这种操作很容易导致阻抗不匹配问题。

    Colin