This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61200:TPS61200

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61200, TPS62100, TPS61299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1407995/tps61200-tps61200

器件型号:TPS61200
主题中讨论的其他器件: TPS62100TPS61299

工具与软件:

您好!

我们使用 TPS61200将3V7锂聚合物袋状电池(VBATT)调节至3V3来为微控制器供电。

我们还具有 USB-C 连接、用于刷写微控制器以及通过  MCP73831充电控制器为电池充电。

问题是、拔下 USB-C 时、TPS61200将关闭且不会重新通电。

对电池进行下电上电可使 TPS62100正常导通和工作、但插入和拔下 USB-C 会使 IC 恢复关断状态。

使用台式电源(代替电芯)并将电源降低0.2V 很快就会重现此问题。

非常感谢您提出任何想法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    感谢您的咨询。 首先让我来了解一下应用。 输入为3.7V、输出为3.3V。

    这样、转换器就无法在升压模式下工作。 请参阅数据表中的基准:如果输入电压达到或超过输出电压、转换器会自动更改为降压转换模式。 在此模式下、控制电路会改变两个整流开关的行为。 在继续开关时、它会将整流开关上的压降设置为调节输出电压所需的高电平。 这意味着转换器中的功率损耗会增加。 在考虑散热时必须考虑到这一点。

    无论如何、电流限制会更低、您应该检查负载电流并查看电感器电流有多大  。 我怀疑这是因为它会触发电流限制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速响应。

    在正常使用(器件使用缓慢放电)下、TPS61200按预期运行、它从降压转换模式切换到升压模式(ULVO 设置为大约2V9)。

    当在4V1下运行台式电源并拔下 USB 时、器件保持通电状态。 在4V 或拔下 USB 时会关断器件。

    所使用的电感器是 LQM21PN4R7MGHL、具有1.2A 额定电流

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    您能否像我提到的那样检查电感器电流、Iout 和 SW 波形、这将有助于找到根本原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    测量14.5mA 处电感器上的电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    您如何测量电感器电流? 从波形可以看出、器件在降压模式下工作、电流限制低于正常升压模式。 应该考虑到这一点。 您是否有电感器的任何波形、它通常是一个三角形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们仅制造电路板以供使用、因此测量了电感器上的压降。

    电感器没有波形。

    看起来好像我的电感器在指定范围之内、还是我们的负载太低?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    我想电感器电流不是很低、我只是想仔细检查一下它。 我怀疑这是因为电流限制。 是否有机会更改 TPS61299等其他器件?