This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22811:关于悬空输入的问题

Guru**** 2540620 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22811

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1403407/tps22811-question-about-floating-input

器件型号:TPS22811

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

我的客户考虑将 TPS22811用于特定目的。

他们根据 TPS22811的块直径选择以下步骤。

1.向输出端施加12V 电压、并使输入端保持悬空。

2.由于 HFET 体二极管的压降、FFT 信号被激活。

3. PG 引脚被复位。

4.使用此 PG 低电平信号来控制其他 IC。 (EN 引脚为低电平)

(~在~引脚和 GND 之间添加了200 400 Ω 电阻器、使 HFET 的体二极管产生较大的压降、因此产生30 μ A 60mA 电流。)

他们首先检查 输入和输出引脚之间的电压差是否足够、因此 PG 引脚按预期拉至低电平。

但经过一段时间后、波形会稍微发生变化、如下所示、并且 PG 引脚未被拉至低电平。

它们预计 HFET 的体二极管会断开、因此不会在 PG 引脚处于低电平时产生电压差。

-这里是我的问题;

1.我想确认我的客户的顺序(1.到4.) 有意义或不有意义。

使用 FFT 信号控制 PG 引脚是否合适?

我可以在中找到 PG 和 PGTH 之间的关系、但没有其他结果。

3.它们需要使用 PG 引脚的强上拉电阻来控制外部 IC。 (需要提供5mA 或更高电流)

但数据表显示、强上拉电阻仅产生242uA 电流。 我的客户可以给我们更强的上拉吗?

请检查这些问题。 谢谢。

此致、

蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chase:

    从波形中、我可以看到 VOUT 变为低电平。 根据设计、您认为要在输出端应用12V 电压。

    您能否分享原理图?

    自从 EN 再次出现以来、需要检查 EN 引脚是如何连接的。

    器件通过波形显示预期行为。  

    EN 变为低电平、使 PG 降低、然后在 EN 引脚恢复为 PG 高电平一段时间后再次变为低电平。

    谢谢  

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amrit:

    感谢您的支持。

    我将询问波形、然后将更新发送给您。

    -你认为这是符合以上浮动输入和12V 施加输出的情况吗?

    -您认为不使 PG 引脚处于低电平的原因是什么? 它是否有可能损坏 HFET?

    此致、

    蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chase:

    由于 EN/UVLO 变为低电平、PG 变为低电平。 这会导致电路受到保护。

    请阐明客户正在执行的确切测试程序。 我可以看到 VOUT 电压下降、但您表示他们采用的是固定12V VOUT。  

    谢谢

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amrit:

    感谢您的支持。

    首先、我附上简化的原理图和方框图。

    -该设备可以使用两个电源之一,从 PoE 或12V 适配器12V。

    -由 TPS23754->有源正向转换器提供来自 PoE 的12V 电压。

    - 12V 适配器由外部适配器提供。 其布线连接到 TPS22811的输出端。

    (TPS22811的输入连接到有源正向模块的12V PoE。)

    -他们希望电源的优先级为12V 适配器,即使从 PoE 已应用12V。

    -所以他们考虑了原理图,他们如何可以优先考虑12V 适配器,所以他们考虑了上面的图表。

    -假设浮动输入和12V 输出的情况下断开了12V PoE 并应用了12V 适配器。

    -上面的第一个波形是关于应用12V PoE 时应用12V 适配器的情况。

    您可以看到 PG 引脚变为低电平、现在是在施加12V PoE 的同时施加12V 适配器的时刻。 经过大约400ms 的时间后、最终的12V 电压成功切换到12V 适配器。

    但在第二个波形中、我可以发现施加了12V 适配器的峰值中、PG 引脚变为低电平。 但 PG 引脚将再次变为高电平并生成脉冲信号。 这就是我怀疑 HFET 损坏的原因。

    这里是我的问题再次;

    1.您认为这符合上述浮动输入和12V 施加输出的情况吗?

    2.如何看待破碎的 FET? 您是否认为这是不按预期生成波形的原因?

    请检查这些问题。 谢谢。

    此致、

    蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chase:

    非常感谢详细的解释。

    我将在分析后继续讨论这个问题。

    谢谢

    Amrit   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amrit:

    感谢您的支持、希望您度过美好的一天。

    如果有任何有关上述问题的更新、请告知我。

    此致、

    蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Chase:

    我将负责这一问题。

    我有一个简短的问题。 在 Vout 处连接12V 适配器并在输入端连接 POE 12V 的系统用例是什么。 他们在这里需要优先级电源多路复用器吗?  

    它们从何处连接那里的负载?

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arush:

     感谢您的支持。

    1-1. 他们假设在使用48V POE->12V 电压时施加12V 适配器电源。

    1-2. 有。 他们希望优先使用12V 适配器电源。

    2.负载连接到"主系统",方框图的绿色框。

    如果您需要更多信息、请告诉我。

    此致、

    蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Chase:

    我们能不能就此召开一次快速会议? 我想我在这里有点困惑。 到目前为止、我的理解是、他们已将 POE 转换为12V (在负载开关的输入端)以及12V 直流适配器(在负载开关的输出端)。 不确定主系统的连接位置。  

    [报价 userid="464516" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1403407/tps22811-question-about-floating-input/5385108 #5385108"]

    12V 适配器由外部适配器供电。 其布线连接到 TPS22811的输出端。

    (TPS22811的输入连接到有源正向模块的12V PoE。)

    [报价]

    我已向您发送朋友请求。 我们可以通过 E2E DM 协调会议细节。  

    此致、
    Arush