请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS25947 工具与软件:
您好!
我要在 TPS259472A 中将 PGTH 保持断开状态。 我只是没有空间放置两个额外的偏置电阻器。 我知道这将意味着 PG 将在 PGTH (ref)的1.2V 点附近运行、适合我的用途。
数据表 SLVSFC9B– 2022年3月中没有有关此引脚保持开路时的影响的信息。 我主要担心的是它是否会受到附近开关器件产生的局部 PCB 噪声的影响。 您能提供建议吗?
此致、
Shane