This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25148:双相原理图审核请求

Guru**** 2513785 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25148, LM25143

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1410748/lm25148-dual-phase-schematic-review-request

器件型号:LM25148
Thread 中讨论的其他器件: LM5148LM25143

工具与软件:

您好!

我目前正在设计一个 PSU、使用 LM25148双相输出12V @30A、使用6S 电池作为电源。 在继续 PCB 设计之前、我需要检查一下原理图是否有问题。
原理图和快速入门计算器附在下方。 不确定我是否正确填充了文件。

我是 PCB 设计的新手、因此、如果您有任何建议、我将不胜感激。

谢谢你。

e2e.ti.com/.../3618.PSU.pdf

e2e.ti.com/.../LM5148_5F00_LM25148_5F00_quickstart_5F00_calculator_5F00_A3.xlsm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、

    您的实现看起来很好。 您可能会选择 LM25143来简化电路、不过、我也推荐这两种方法。

    如果您希望更换转换器、这里的设计与您的设计有些相似。

    www.ti.com/.../tidmb68.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复和建议。

    我无法进行更改、因为我附近没有 LM25143电源。

    我要添加一个 EMI 滤波器、并将其称作每天。