This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS562211:模拟误差和饱和电流

Guru**** 2522770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1411005/tps562211-simulation-error-and-saturation-current

器件型号:TPS562211

工具与软件:

您好、TI 专家!

上面是 TI 站点提供的仿真图像、主要的问题是我想更改 ILOAD 的值、但我多次更改了值、却没有得到预期的结果、而是得到了仿真文件中设置的默认值

我的参数要求是  

VIN = 12V

VOUT = 3.3V

ILOAD = 500mA

还有一个问题是、如果输出短路、那么饱和电流将是多少?

那么能否提供有此要求的仿真电路呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    同样的问题、关闭这个问题。