This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55383:现场故障-原因未知?

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS55383

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1410206/tps55383-failure-in-field---reason-unknown

器件型号:TPS55383

工具与软件:

输入电压= 17V 最大值12V 最小值(4节锂电池)
两个输出端的最大输出电流均为1-2A ( 5V 和3.3V)

我们在实验室中对此电路进行了广泛的测试、未出现任何问题、但现在现场测试了~30次故障/1000个单元。  我们看到的是最初对输入施加17V 电压时的上电故障。  5V 电源轨根本没有接通、或者出现短路故障。  请注意、这些是离开生产并可以正常工作数月的工作单元。  仅更换  TPS55383后、这些单元再次正常运行。  

想到的一些事情?  

-可能是 ESD?  我尝试向输入/输出进行空气放电、发现没有故障

-反极性?  连接器系统无法使用

-浪涌?  内置软启动应该可以防止任何损坏、但我现在有一个测试装置在5V 电压轨上增加1000 μ F、从而持续循环供电、因此没有问题。

-坏 comp 网络?  不确定这是否可行、因为除了这些随机故障外、所有器件都能按预期运行?

-布局不好?  它非常干净、4层电路板、良好的接地平面、紧凑的回路、但我们在开发过程中也不会遇到这种故障?  

-错误的电感器?  它们是 IHLP2525CZER100M01 "固定 IND 10UH 3A 105m Ω SMD" 、对于应用来说似乎没问题-根据计算器、我认为它们没问题

还有其他想法吗?  谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    卢西亚将于下星期一作出答复。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    对于30个器件的故障、它们是否都未通过5Vout 测试、但3.3Vout 电源轨都正常? 是新设计还是旧设计?

    谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、5V 侧都出现故障、而据我所知、3.3V 电源轨正常。  这种设计可能已经投产了大约一年

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kevin

    • 请检查器件是否靠近电路板的边缘、以便可能会出现意外的机械应力或 ESD?
    • 请检查是否可能发生超过器件绝对值的大输入瞬时电压。 例如、是否将进行生产测试、这可能会引起过压事件。
    • 请检查外设组件(如输入电容、引导电容等)的缺失/质量问题 如果外设元件存在质量问题、也可能会导致功能异常。
    • 请检查任何可能导致元件开路/短路、IC 引脚开路或引脚对引脚短路的焊接质量问题。

    谢谢!

    BRS

    卢西亚