This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2897A:100~150W 级隔离式直流/直流设计

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP8861, PMP5123

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1410730/ucc2897a-100-150w-class-isolated-dc-dc-design

器件型号:UCC2897A
Thread 中讨论的其他器件:PMP8861PMP5123

工具与软件:

您好、TI 团队
我正在寻找24V 输入12V7A 级隔离电路的参考设计。
作为参考电路搜索 PMP5123、PMP8861产品、
但也有许多旧的和停产的器件。
如果有新的参考设计、您可以推荐吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    否、您需要找到每个需要更新的组件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 我理解这个问题。