This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2970:如果使用双 BQ2970、是否有导致泄漏路径的风险?

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ2970

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1408528/bq2970-is-there-a-risk-of-causing-a-path-for-leakage-if-using-dual-bq2970

器件型号:BQ2970

工具与软件:

您好!

我们担心使用双 BQ2970进行双重保护时最终可能处于额外泄漏的状态。 会尝试解释推理,以得到你的想法这。

BQ2970数据表的第8.4.4章说明了以下内容:

"在放电过流状态下、V–和 VSS 引脚由恒定电流阱 I_V–S 连接 当发生这种情况并且连接了负载时、V–引脚处于 BAT 电势。 如果负载断开、则 V–引脚进入 VSS (BAT/2)电势。

V–和 BAT 之间的电阻 R_V–D 在放电过流检测状态下未连接。"

一些 PCM 通过直接复制安全 IC 和串联的放电/充电 FET 来实现双保护(针对单路故障处理)。 然后、两个 IC 的 V-引脚连接到同一个 PACK-节点(通过其自己的2.2k)。 如果 IC 检测到过放电、该 IC 的 V-引脚将通过内部 R_V–D 拉至 BAT 电位
请参阅下面的原理图。

问题:

1) 1)当一个 IC 进入过放电状态时、是否存在以下风险:该 IC 的 V-引脚拉至 BAT 会在检测到过放电之前将另一个 IC 的 V-引脚拉至高电平、从而触发另一个 IC 的放电过流状态?

2) 2)如果一个 IC 进入过放电状态、而另一个 IC 进入放电过流状态、则电流路径 IC1 BAT > IC1 V-> IC2 V-> IC2 VSS 是否存在泄漏的风险(如原理图中的红色箭头所示)?

3)还是不会发生这种情况(IC1过放电拉取 IC2 V-生成错误的 IC2放电过流状态和泄漏路径)? 例如、由于 R_V-D ~300k Ω、因此 V-节点将为 BAT - 1V、并且已经是1/300k = 3.3uA、这小于 I_V-S 灌电流的最小电流、如果从一开始就发生这种情况、会导致 IC2保留放电过流状态?

4)在文本"V–引脚进入 VSS (BAT/2)电位。" 假设这些电位以 PACK-为基准、您可以详细说明 VSS = BAT/2的产生方式吗? 这是否指何时恢复到正常状态(考虑到 BAT/2 < BAT - 1V、从而释放放电过流状态)?

5) 5)如果在一个时间段内发生多种情况(例如放电过流和过度放电)、那么最先发生的情况胜出、然后 IC 保持该状态、直到由于所述状态的释放条件而被释放? 或者是否有任何其他优先级激励?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Southern Engineer:

    这些是一些很好的问题。 让我想一些,我将在星期五之前给你一个答案(抱歉等待,明天我们挤满了)。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Southern Engineer:

    [报价 userid="407685" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1408528/bq2970-is-there-a-risk-of-causing-a-path-for-leakage-if-using-dual-bq2970 ]1)当一个进入过放电状态时、是否存在这样一种风险 IC:IC 在检测到自身过度放电之前将另一个的 V-引脚拉高从而使该 IC 的 V-引脚拉高从而引发另一个 IC 的放电过流状态?

    我认为这听起来是可能的。 但我会与我们的设计人员讨论、看看他对此有何看法。

    [报价 userid="407685" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1408528/bq2970-is-there-a-risk-of-causing-a-path-for-leakage-if-using-dual-bq2970 ]])如果一个 IC 进入过放电状态而另一个 IC 进入放电过流状态、是否存在由于电流路径 IC1 BAT >IC1 V->IC2 V->IC2 VSS (如示意图中的红色箭头所示)而导致漏电的风险?[userid=407685"/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1408528/bq2970-is-there-a-risk-of-causing-a-path-for-leakage-if-using-dual-bq2970不会发生过电流状态、或 IC2出现漏电的情况3~" 例如、由于 R_V-D ~300kOhm、因此 V-节点将为 BAT - 1V、并且已在1/300k = 3.3uA 时、这低于 I_V-S 灌电流的最小电流、如果 IC2一开始就出现放电过流状态?

    这听起来也是可能的。  

    [报价 userid="407685" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1408528/bq2970-is-there-a-risk-of-causing-a-path-for-leakage-if-using-dual-bq2970 "]4)"的文本"V–引脚转至 VSS (BAT/2)电位。" 假设这些电位以 PACK-为基准、您可以详细说明 VSS = BAT/2的产生方式吗? 这是否指何时恢复至正常状态(考虑到 BAT/2 < BAT - 1V、从而释放放电过流状态)?

    连接负载后、它将 PACK-拉至 BAT 电位(因为 PACK-未连接到 VSS)。 移除负载后、PACK-保持悬空、仅连接到 V-的电流源。 该 BAT/2可能只是 PACK-悬空时电流源将产生的电压。

    [报价 userid="407685" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1408528/bq2970-is-there-a-risk-of-causing-a-path-for-leakage-if-using-dual-bq2970 ]5)如果在一段时间内发生多种情况(例如放电过流和过度放电)、是否可以简单地保证先发生在时间上的情形胜出、然后 IC 保持该状态直至由于所述状态的发布条件而发布为止? 或者是否有任何其他优先权激励?

    另一个很好的问题。 我假设有一个优先级。 但这也是我必须与设计人员确认的事情。

    对于这些答案的漫长等待、我们深表歉意! 传递给我们的设计人员一个重要信息。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon