This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM64406:多相操作

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM64406

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1411084/tpsm64406-multi-phase-operation

器件型号:TPSM64406

工具与软件:

团队成员、您好!

我在下面有一个简短的问题。 您能告诉我这一点吗?

对于 TPSM64406、我们是否可以通过堆叠两个来使用如下所示的器件?

Output1:9A (三相)

Output2:3A (单相)

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我不确定是否可以实现三相。

    您可能需要转至 数据表中所示的四相。

    最好在 EVM 上测试它们。

    谢谢