This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5450:原理图设计方案确认

Guru**** 2511975 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1410579/tps5450-schematic-design-scheme-confirmation

器件型号:TPS5450

工具与软件:

你好、专家

设计和应用条件:U1输入电压29.2V±0.5V、U1输出电压5.4V、最大输出电流3.5A

2、两种方案的示意图如下:方案1 :

注意:C52/C104是一种陶瓷电容:GRM31CR71H475KA12L (CC-1206-4.7UF/50V±10%X7R);

选项2:

注意:C63/C64/C371/C52/C104是陶瓷电容器:GRM31CR71H475KA12L (CC-1206-4.7UF/50V±10%X7R);其中两种方案之间的差异是:U1输入端 L1的位置不同;其中、方案1和2的器件是相同的。

名称

类型描述

 

名称

类型描述

C20、C22、C23

VZH220M1HTR-0606(50V/22uF)Ω

 

C105~C108、C168、C249

C3216X7R1C106KT(CC-1206-10uF/16V±10% X7R)Ω

C63、C64、C371、C52、C104

GRM31CR71H475KA12L(CC-1206-4.7UF/50V±10%X7R)Ω

 

L2

10uH/9A

L1

5.6uA/1.6A

 

 

 

U1

TPS5450DDA

 

 

 

D1.

PDS760-13(7A/60V)Ω

 

 

 

3、问题:

1)计划1及计划2的图则计划在技术上是否可行?

2) 2)在方案1中、U1输入为 LC 滤波电路、L1前端为铝电解电容器且陶瓷电容器、L1与 U1输入端为陶瓷电容器、该设计是否满足器件设计要求?

3) 3)方案2中的 L1位置更改是否会对 U1性能和可靠性产生不同的影响? 您能确认它是好还是坏吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    关于这三个问题:

    陶瓷电容器可以以满足 EMI 滤波器要求所需的任何方式进行平衡。

    然而、220uF Elco。 必须放置在稳压器的 VIN 侧以提供适当的阻尼

    滤波器的参数。

    谢谢