This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25792:快速充电时的 IBAT 0mA

Guru**** 2811625 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1407758/bq25792-ibat-0ma-while-fast-charging

器件型号:BQ25792

工具与软件:

大家好、我在使用 BQ25792进行电池充电时遇到了一些问题。
具体而言、当我读取寄存器 REG33_IBAT_ADC 时、如果充电器报告其处于快速充电模式且没有故障、则电池看起来没有充电、并且0mA 将要进出电池。
即2节电池。
充电电源为12V、仅限300mA。
VBUS 读数为12V、VSYS 和 VBAT 读数为7V、这与电压表测量值相符。
IBUS 读取17mA。

LTC2959电量监测计还用于监测进出电池的电流、并且即使在 BQ25792处于快速充电模式时也能报告恒定放电电流。

我的团队伙伴和我无法理解为什么它不充电以及问题的原因是什么。
请告诉我、我和我的团队可以提供哪些进一步的信息来帮助解决方案。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    感谢您的发帖。 星期一是美国假期。  团队成员将在本周晚些时候与您联系。 感谢您的理解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    是否有较大的 SYS 负载? 如果器件处于补充状态并为 SYS 提供电池电量、则在正向模式下 ADC 上不会显示该电压。

    此致、

    Jared Baxter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jared、感谢您的答复。

    有一个比30mA 稍高的电位是从电池汲取的。 我可以在放电模式下从 BQ IBAT_ADC 读取此值。
    即使在 BQ 进入快速充电状态时、它也会保持在30mA 放电左右。  
    BQ 在具有12V VBUS 的 IBUS 上报告17mA、并提供12V 至1A 的电压。  
    奇怪的是、电源显示正在绘制0mA、但 BQ 报告17mA。

    如果负载的功耗大于充电提供的功耗、那么它就不会为电池充电、这是正确的吗?
    是否有任何默认固件配置(或故障)会阻止 IBUS 消耗最大可用电流(超过基于 PROG 的限制)?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    我是否可以得到发生的问题的寄存器转储(包括 ADC 值)?

    要回答您的其他问题:

    如果负载的功耗高于充电提供的功耗、则无法对电池充电、这是正确的吗?

    是的、这是补充模式。   数据表 在 "8.3.8.2动态电源管理"节中对此进行了概述。

    https://www.ti.com/product/BQ25792#tech-docs

    任何默认固件配置(或故障)是否会阻止 IBUS 消耗最大可用电流(不超过基于 PROG 的限制)?

    除非 EN_EXTILIM=0、否则 ILIM_HIZ 引脚会在 IINDPM 上设置高钳位。  

    此致、

    Jared Baxter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Jared

    这是 CE 被拉低后几秒钟内的所有寄存器。 提供12V 电压、具有2A 限制。
    我看到0mA 取自 PSU (充电器)

    Reg: 0, value: 0x12 0b10010 //VSYS min 18 * 250mV + 2500mV = 7000mV
    Reg: 1, value: 0x3 0b11
    Reg: 2, value: 0x48 0b1001000 //Charge_Voltage_Limit Register 840 * 10mV = 8.4V 2 cells
    Reg: 3, value: 0x1 0b1
    Reg: 4, value: 0x2C 0b101100 //Charge_Current_Limit Register200 *10mA
    Reg: 5, value: 0x6B 0b1101011 //Input_Voltage_Limit Register 107 * 100mV = 10.7V
    Reg: 6, value: 0x1 0b1
    Reg: 7, value: 0x2C 0b101100 //Input_Current_Limit Register 300 * 10mA = 3A
    Reg: 8, value: 0xC3 0b11000011
    Reg: 9, value: 0x5 0b101
    Reg: A, value: 0x63 0b1100011 //2 cells
    Reg: B, value: 0x0 0b0
    Reg: C, value: 0xDC 0b11011100
    Reg: D, value: 0x4B 0b1001011
    Reg: E, value: 0x3D 0b111101
    Reg: F, value: 0xA2 0b10100010
    Reg: 10, value: 0x0 0b0 //watchdog disabled
    Reg: 11, value: 0x40 0b1000000
    Reg: 12, value: 0x0 0b0
    Reg: 13, value: 0x1 0b1
    Reg: 14, value: 0x36 0b110110 //IBAT discharge current sensing enable for ADC
    Reg: 15, value: 0xAA 0b10101010
    Reg: 16, value: 0xC0 0b11000000
    Reg: 17, value: 0x7A 0b1111010
    Reg: 18, value: 0x54 0b1010100
    Reg: 19, value: 0x1 0b1
    Reg: 1A, value: 0x2C 0b101100 //Input Current Limit obtained from ICO or ILIM_HIZ pin setting decimal 300 * 10mA = 3000mA
    Reg: 1B, value: 0xF 0b1111 //No poor source detection, power good, VBUS , AC1&2 present
    Reg: 1C, value: 0x6A 0b1101010 //fast charge, Unknown adapter, BC1.2 or non-standard detection NOT complete
    Reg: 1D, value: 0x1 0b1 //VBAT present
    Reg: 1E, value: 0x0 0b0
    Reg: 1F, value: 0x0 0b0
    Reg: 20, value: 0x0 0b0
    Reg: 21, value: 0x0 0b0
    Reg: 22, value: 0x8F 0b10001111
    Reg: 23, value: 0x90 0b10010000
    Reg: 24, value: 0x40 0b1000000
    Reg: 25, value: 0x0 0b0
    Reg: 26, value: 0x0 0b0
    Reg: 27, value: 0x0 0b0
    Reg: 28, value: 0x0 0b0
    Reg: 29, value: 0x0 0b0
    Reg: 2A, value: 0x0 0b0
    Reg: 2B, value: 0x0 0b0
    Reg: 2C, value: 0x0 0b0
    Reg: 2D, value: 0x0 0b0
    Reg: 2E, value: 0x80 0b10000000 //ADC EN, 15 bit effective resolution
    Reg: 2F, value: 0x0 0b0
    Reg: 30, value: 0x0 0b0
    Reg: 31, value: 0x0 0b0
    Reg: 32, value: 0x11 0b10001 //IBUS 17mA
    Reg: 33, value: 0x0 0b0
    Reg: 34, value: 0x0 0b0 // IBAT 0mA
    Reg: 35, value: 0x2F 0b101111
    Reg: 36, value: 0x27 0b100111 //VBUS 12,071mV
    Reg: 37, value: 0x2F 0b101111
    Reg: 38, value: 0x31 0b110001 //VAC1 12081
    Reg: 39, value: 0x2F 0b101111 
    Reg: 3A, value: 0x18 0b11000 //VAC2 12056
    Reg: 3B, value: 0x1B 0b11011
    Reg: 3C, value: 0x60 0b1100000 //VBUS 7008
    Reg: 3D, value: 0x1B 0b11011
    Reg: 3E, value: 0x6A 0b1101010 //VSYS 7018
    Reg: 3F, value: 0x2 0b10
    Reg: 40, value: 0x67 0b1100111 //TS 615
    Reg: 41, value: 0x0 0b0
    Reg: 42, value: 0x2F 0b101111 //TDIE 47
    Reg: 43, value: 0x0 0b0
    Reg: 44, value: 0x0 0b0 //D+
    Reg: 45, value: 0x0 0b0
    Reg: 46, value: 0x0 0b0 //D-
    Reg: 47, value: 0x0 0b0
    Reg: 48, value: 0x8 0b1000

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    我 看不到任何明显的问题。 您是否正在使用 EVM、如果不使用、您能否提供原理图?

    此致、

    Jared Baxter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    转换器是否在开关、即 SW1上是否有开关脉冲? REGN 引脚是否具有~ 5V 输出?  在 VBUS 没有供电且电池未连接到 BAT/BAP 的情况下、您是否可以使用 DMM 测量 SYS 和 BAT/BATP 引脚之间的电阻?

    此致、

    Jeff