This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1046EVM:开发板无视频输出

Guru**** 2514815 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB1046EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1402715/tusb1046evm-no-video-output-from-dev-board

器件型号:TUSB1046EVM

工具与软件:

您好!  

我购买了 TUSB1046EVM、收到了修订版 F 的电路板。  我将 DP 输入、外部5V 电源、并在另一端将 Type C 端口连接到 Type C 显示器。  它没有工作。  所以,我尝试了 两个不同类型的 C 显示器(也不同的品牌),已知良好,并确认使用 iPhone/Samsung 手机。  但通过开发板、我没有得到信号。  显示器只会闪烁。

我试图下载用户指南、但这些指南都用于旧版本的开发板、并且与旧版本的开发板相比、跳线和连接器名称发生了变化。  那么、我需要怎么做才能从此开发板(版本 F)中获取视频?


谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的咨询。 能否发送您所使用的板的图片(其中显示了跳线设置)?

    我将把这块板带到实验室并自己进行测试。 一旦我确认视频数据正确通过、我就可以向您展示我使用的设置。 明天让我就这方面的最新情况作进一步介绍。

    此致!

    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,这是照片:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我今天就对此电路板进行了测试、并成功通过了视频测试。 以下是我使用的电路板设置:

    我必须使用 JMP9上的跳线将 HPD 驱动为高电平。 请检查插入视频接收器时 HPD 是否约为3.3V。

    下面是我进行的设置。 视频从 PC 通过1046 EVM 传输到显示器、并通过 Type-C 端口传输到显示器。

    您需要使用跳线驱动 HPD、否则 TUSB1046将无法传输视频数据。 请参阅电路板图像、了解需要将哪个跳线驱动为高电平。 您能否使用 HPD 驱动为高电平以及我使用的电路板设置来进行测试?

    [quote userid="619884" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1402715/tusb1046evm-no-video-output-from-dev-board 我试图下载用户指南、但这些指南都是用于开发板的旧版本、并且与旧版本的开发板相比、跳线和连接器名称发生了变化。

    您可以更正 TI.com 用户指南中的原理图是否过时。 请允许我在此提供正确的原理图: e2e.ti.com/.../1004.TUSB1046-EVM-Schematic-Rev-F.pdf

    此致!

    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我尝试了跳线、并根据您的照片调整了跳线、但我仍然只看到显示屏上出现闪烁。 请检查我的照片以防万一。  我尝试了 USB 和直流5V 输入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能介绍一下自己的设置吗? DisplayPort 连接器应插入 DP 发送器、而 USB-C 端口应连接到监视器/接收器。

    您能否确认您使用的电缆是否独立于我们的 EVM? (直接 DP 拉电流到灌电流测试)。 我在 该 E2E 主题中看到过一个类似的问题。 你能否在该线程中执行调试步骤、看看它是否解决了问题?

    此致!

    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我已经测试了装置中的所有其他组件、并确认它们正常工作。  我也尝试过多种电缆、电脑、不同品牌的显示器和不同品牌的电脑。  我还尝试了一个 PCIe 视频卡,因为我在另一篇文章中看到有人成功地做到了这一点。  但在所有情况下,我的显示器只是闪烁,没有视频。  Windows 也未检测到辅助显示器。

    我将开发板连接到通用 PC (我尝试了 Asus 和 Lenovo)、并通过开发板的 B 类连接器连接 USB 电源输入、并将显示端口输出从 PC 连接到开发板。  我还尝试了使用外部5V 直流电源。  从 USB type C 输出中、我使用 type C 转 DP 适配器电缆将 Thunderbolt 3电缆从此处连接到 ViewSonic 显示器。  我还尝试连接到本地 Type-C 显示器。  如果我删除开发板并放置一个三星手机/iPhone/PC 与 Type C DP 交替模式和连接到他显示器,他们都工作.

    如果你想要任何视频或视频通话、我不介意。  请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    电路板上的设置看起来不错、因此奇怪的是、视频无法通过 EVM。 连接完成后、您是否能够看到电脑上显示的显示器?  

    只要 HPD 为3.3V、您应该至少会在 PC 上检测到一个监视器。 您能否确认是否出现了这种情况?

    我会一直旅行到下周的星期四。 我当然可以在那之后支持一个电话。 通常、通过 Type-C 传输视频的调试过程是:

    1.检查 HPD 信号是否正确传递。 如果您在 PC 上看到检测到的屏幕、则说明 HPD 工作正常、可以转至步骤2。

    2.检查 AUXp/n 共模电压是否正确、并且 AUX 信令正在通过。 通过 EVM 插入屏幕后、如果您能够在 PC 上看到屏幕信息(分辨率、制造商等)、AUX 就可以正常工作。 确认后、转至步骤3。

    3.检查 EQ 设置是否正确(DPEQ 跳线)。 信号过度或均衡不足可能会导致视频无法通过。 您可以调整 EQ 设置、直到信号正常工作。

    4.如果在步骤3后仍然无法正常工作、请尝试翻转几次 Type-C 电缆、并更改 DP 电缆和 USB-C 电缆的插入顺序。 我曾遇到过几次插入 Type-C 和 DP 电缆就能传输视频的情况、但不难理解。

    此致!

    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    为了澄清一下、您是否可以检查电路板上是否安装了 R36或 R37? 这些应该被放置在电路板的底部、如果我没记错的话、在 JMP9附近共用一个电阻器垫。

    我之所以提出这个问题、是因为如果您使用 GPIO 模式、应该填充 R36。 这是我的板的配置方式、但我意识到您的板可能并非如此。

    此致!

    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我刚才确认、R36已填充、R37已打开。

    不确定这是否正常、但我的电路板上有一条用于 C15和 C18的跳线... 这就是它是如何从全新的。

    我测试过的 PC 未检测到辅助显示器。

    谢谢!

    JAE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将显示器插入 Type-C 端口后、R13上的电压是多少?

    在连接显示器时、电压应为3.3V。 我之所以提出这个问题、是因为这是上游到 PC 的 HPD 信号。 当 PC 检测到此 HPD 信号时、它应该会显示一个显示屏、即使视频未通过也是如此。

    此致!

    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    无论是否插入 C 型监视器、R13均显示0V。 但 JMP9上的 HPDIN 显示为3.271V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这很有趣。 当监视器插入 Type-C 端口时、PD 控制器应将此信号驱动为高电平。 也许有什么东西可以阻止这种情况。

    在上下文中、JMP9上的 HPDIN 将连接到我们器件的 HPD (TUSB1046)。 它可以被驱动为高电平、但由于电路板设计、此 HPD 与进入 PC 上行的 HPD 信号是分开的。 为了使电路板能够在 GPIO 模式下工作、这两个值必须都为高电平。 这将确保我们的器件和 PC 都可以检测到已连接显示器。

    上游 HPD 信号直接连接到 PD 控制器的 HPD 输出。 当通过 Type-C 端口连接显示器时、PD 控制器应将其驱动为高电平:

    通过在该网络上施加连接到3.3V 的外部上拉电阻、PC 可以正确识别显示器。 当我本周晚些时候回到实验室时、我可以尝试对其进行测试。

    此致!

    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它会在我测试时随时向您通报最新情况。

    此致!

    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于仅 DP 测试、您可以尝试以下步骤吗?

    1. R7、R9、R13未组装

    2. R8、R10、R11、R12、R14已组装

    3.应填充 R36和 R37、然后您不需要外部跳线、因为来自 PD 控制器的 HPD 将驱动 TUSB1046 HDP/DCI_CLK

    4.在 P1上保持 USB 未连接状态

    5.在 J5上提供外部5V 电压

    6.连接到 P3的 DP 电缆

    7. Type-C 电缆连接到 P2  

    8.使用万用表检查 J1中间引脚的电压。 J2和 J3。 您应该看到 J1和 J2都为3.3V、J3为0V 或3.3V。  

    9.如果翻转 Type-C 电缆、则应该会看到 J3的中间引脚从3.3V 变为0V、或从0V 变为3.3V。 这已确认 PD 控制器工作正常

    10.检查 JMP9的引脚1、该引脚应为3.3V、表示 PD 控制器将 HPD 驱动为高电平

    11.您至少应该看到 Type-C 显示器被识别

    如果看不到显示器正常工作、我要换用 EVM、看看它是否可以解决您的问题。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我移除了建议用于驱动 HPD 的跳线 Shane。

    我尝试了您的建议1-7。   

    I 测量值 J1 = 0V、J2 = 3.3V、J3 = 3.3V。

    我翻转了 Type C 电缆、J3=3.3V、但没有改变。

    我检查了 JMP9的引脚1、它为0V。

    计算机上的 Windows 无法识别 Type C 显示器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我翻转了 type C 电缆、J3=3.3V、未更改。

    这表明 PD 控制器工作不正常。  外部电源插孔可以向电路板提供多大的电流? 我想确保电路板具有足够的功率。 大约1A - 1.5A 的任何东西都应该够用。

    您是否有 totalphase aardvark 或类似的 SPI 适配器、可将固件刷写到 PD 控制器? 如果您需要、 我可以向闪存提供一个固件文件、以检查 PD 控制器固件是否配置正确。

    我回办公室后、就能测试这块电路板。 在本例中、翻转信号(J3)应在0V 和3.3V 之间正常切换。

    此致!

    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    外部电源可支持5V @ 4A 电压。  使用 USB 3.0电源输入时的行为相同。

    很遗憾、我没有 SPI 适配器、我可以将此发送至 RMA 吗?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的。 请使用 TI 客户支持中心提供的资源。

    如果有任何其他问题我可以帮助您、请告诉我。

    此致!

    Shane