This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50:LiFePO4电池的快速 RSOC 压降问题

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1409263/bq40z50-rapid-rsoc-drop-issue-with-lifepo4-battery

器件型号:BQ40Z50
Thread 中讨论的其他器件:BQSTUDIOGPCCHEM

工具与软件:

您好!

我正在使用4节串联配置的 LiFePO4电池开发一个项目。 电池规格为 JGNE 的 JGPFR26650--3000mA 3.2V、容量为3000mA

使用环境:

  • 初始充电后始终处于待机状态
  • 环境温度:40°C 附近

充电条件:

  • 充电电压:13.7V
  • 充电电流:800mA

问题:  充电后、RSOC 保持在100%、但当电芯电压降至3330mV 以下时、RSOC 迅速下降。 实际电池容量超过99%。

其他信息:

  • 化合物 ID:0x4124

我希望能就这一问题提出任何建议。

谢谢你。