This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ4050:使用一年后出现 FCC 错误

Guru**** 2782475 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ4050, BQSTUDIO, GPCCEDV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1407510/bq4050-fcc-error-after-one-year-of-use

器件型号:BQ4050
Thread 中讨论的其他器件: BQSTUDIOGPCCEDV

工具与软件:

您好!

 

我们在使用 BQ4050时遇到了一个奇怪的现象。

 

**背景:**  

BQ4050用于管理设计容量为6600mA 的4节串联锂电池组、初始 FCC (充满电容量)值也设置为6600mA H. 大约20,000件产品已发货。

 

**问题:**  

最近、一位客户报告称、电池组充满电(100%)时的剩余容量(RM)非常低、只有几百 mAh。 客户认为容量已显著降级、并要求进行退货维修。 客户已使用该产品11个月。

 

**测试:**  

将产品返还给我们后、测试表明电池组状态良好、充满电后、电池组仍可提供6300mA 的4004.72的容量。 然而、BQ4050的 FCC 测量结果不正确。 我们进行了充放电循环、每个周期的 FCC 增加了512mA 4.52 (与数据表一致)。 10个周期后、FCC 已恢复正常。

 

**查询:**  

哪些因素可能导致 FCC 降至1000mA 水平以下? 我们应该如何解决客户的投诉?

 

**注:**  

在发货的20,000件产品中、只有此客户报告了此问题。

您能帮忙解决这个问题吗?

非常好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    今天是国庆节。 我们将在本周晚些时候与您联系。

    此致、

    应用团队的成员

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Carol:

    如果可能、您能否在此器件上共享上述情况的 bqStudio 日志文件以及电量计设置的.gg 文件?

    您是否还可以确认是否使用了 GPCCEDV 工具?

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!

    感谢您的答复。

    • 我已导出其中一节电池的 GG 文件(该电池已经历多次充电和放电循环、并且 FCC 已恢复)。 日志文件:经过充电和放电循环后、它现在已恢复正常。 您是否仍需要它? 如果有、我将提供。

    • 我确认已使用 GPC CEDV 工具(CEDV 配置参数是通过将六个日志文件上传到 TI 网站获得的).e2e.ti.com/.../BQ4050-LOST-FCC.gg.csv

    此致、

    Carol

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Carol:

    如果您的 FCC 日志文件在10个周期之前降至较低的值以恢复它、它将非常有助于我们找到此问题的根本原因。 在.gg 文件的使用寿命内、监测计温度上升到最高65摄氏度。 您能确认何时发生这种情况吗?

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!

    1. FCC 在10个周期后恢复之前下降到较低值的日志文件:它现在不可用;一切已经恢复。
    2. 我们将 OTD 设置为65℃、并根据寿命数据、该问题发生在第45个周期内(最终用户在使用该数据时发生)。

     根据当前信息、您是否有任何推测原因? 您能给我们提供一些见解吗?

    此致、

    Carol

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Carol:

    好的、感谢您的澄清。 如果没有日志文件、就很难找到发生这种情况的主要原因、但是如果未对器件完成温度优化、FCC 值可能会受到器件温度测量值(通常高于40C)的影响。 如果器件在该65°C 温度下长时间工作、则可能会影响器件的 FCC 计算。

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!

    感谢您的答复。

    除了充电/放电周期之外、是否还有其他方法可以快速恢复 FCC?

    此致、

    Carol

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Carol:

    由于 FCC 是电量计计算的值、因此我们不建议在出现问题时直接更改该值。 以下是 FCC 将更新的实例:

    此致、

    Anthony