This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77216:BQ77216

Guru**** 2650625 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ77216

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1409906/bq77216-bq77216

器件型号:BQ77216

工具与软件:

1.在测试 bq77216时、我们观察到了以下 OT 错误条件(多次测试) :

A) 当电阻降至1525R 以下时、COUT 和 DOUT 均变为高电平(7.23V)  
B) 当电阻上升到1950R 以上时、COUT 和 DOUT 均变为低电平  

 
但是、数据表中给出的迟滞是4186R 和3530R。 请确认是否 正确。
 
3.内部上拉电阻器(20K)的电压是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ankur、  

    我建议在触发点后测量电阻。 通常、在测量期间连接探头或 DMM 可能会导致触发器上出现一些错误。 我记得我以前有同样的问题。 一旦我在触发点后开始测量、我就看到它非常准确。

    现在、上拉电压为1.5V

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luis:

    1.在实验过程中断开 DMM 的连接,直至触发点达到两个事件的触发点(低到高和高到低)。 一旦达到触发点、我就关闭了电源并连接了 DMM。

    2.似乎还有温度方面的迟滞。 对于温度、给出的-10°C 对应于 BQ77216 EVM 中使用的 NTC (103AT)的数据表中给出的1950R (73°C)、发现该值适用于具有83°C OT 的器件(我们的器件)  

    3.这似乎4186R 对应于 83°C (-10°C 滞后)的设备与 OT 的62°C ,而不是设备与 OT 的52°C。 由于此数据表很常见、我认为迟滞仅适用于62°C 最小 OT 的器件。  附加了片段以供参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ankur、您好!

    那么您是对的。 迟滞部分以欧姆为单位的迟滞值仅适用于62C 和65C 触发选项。 对于其他设置、您只需使用所列的电阻作为迟滞值与之匹配的触发点、即对于80C 或1651欧姆的触发、迟滞将为70C 或2195欧姆。

    在查看原始帖子时、您似乎看到了预期的行为。

    此致、

    Max Verboncoeur