This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24278:BQ24278充电电流

Guru**** 2578735 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24278

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1407817/bq24278-bq24278-charging-current

器件型号:BQ24278

工具与软件:

您好!

在所有移动电源 IC 或电池充电 IC 中、均存在一个限制电阻器来设置最大充电电流。 如果我将其设置为最大限值、例如 bq24278 IC 的电流为2.5A、而输入电源适配器(5V)只能提供1A、会发生什么情况? 充电时电源的容量是1A、还是会被视为短路、导致电源适配器关闭输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Smit、您好!

    由于 美国节假日、我们的回复将延迟、我们将在明天的 CST 天下班前回复。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    这取决于负载和充电电流。 如果您的负载和充电电流需求超过需要1A 的输入电流、则您的电源可能无法满足需求、从而导致 IIN 处的电压下降。 最终、它将降至配置的 VIN_DPM 电压。 此时不会从电源中拉出额外的电流。 这意味着充电电流将被减少以提供 SYS 电流、并且、在必要时、电池将提供补充以满足系统负载电流要求。

    此致、

    Juan Ospina