主题中讨论的其他器件: UCC25640EVM-020
工具与软件:
我将在设计中使用两个 UCC256404DDBR、以便从300V PFC 电压轨生成12V 电压轨和32V 电压轨。
我使用了从 TI.com 下载的计算工具 SLUC675 UCC25640x 设计计算器 Rev4.0来计算和定制满足每个输出要求所需的元件值。 该设计基于以 UCC25640EVM-202作为起点。
初始上电时一切似乎都良好、并且在验证测试期间运行了一段时间。 此设计现已形成一种条件、即其中一个或两个电路无法启动、每秒循环一次、近似表示某种故障模式。 尽管元件经过调整以更改或禁用突发模式、软启动电容值发生变化、电流检测电阻值发生变化、并且对进入器件的信号进行了额外滤波、但循环仍会继续。 现在已在多个主板上发现此问题、唯一的补救措施似乎是用新的设备更换设备、并且功能已恢复、至少在更换后一段时间内恢复。 在某些情况下、电路板加电后会重新出现循环行为。
具有循环行为的器件样片安装在功能齐全的 EVM 上、否则为未修改的 EVM。 EVM 表现出与更换器件时的设计相同的循环行为。 由于跟踪从一个电路板到 EVM 的行为、这表明器件发生了内部损坏。
在 E2E 论坛上审查了有关此器件和我遇到的问题、似乎其他设计具有完全相同的循环行为。 我无法在论坛上找到明确的解决方案。 如果发布了一个解决方案、是否可以将其定向至该解决方案?
是否有可以应用于设计的缓解技术来防止损坏并解决启动循环问题?
当我访问 UCC256404站点时、建议使用控制器的新替代版本来代替 UCC256404。
UCC25660x 是否解决了这些导致启动和循环不当的 UCC256404问题?
元件彼此引脚不兼容、因此需要重新设计电路板才能实施、因此需要评估更改为 UCC25660x 的风险。