This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27614:UCC27614的自保护特性

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC27614, UCC57108, UCC57102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1410790/ucc27614-self-protection-features-of-ucc27614

器件型号:UCC27614
主题中讨论的其他器件: UCC57108UCC57102

工具与软件:

您好!

我们计划使用2xUCC27614为全桥配置中的某些高电流脉冲变压器的初级侧供电。

然而、UCC27614的数据表关于自我保护的详细信息令人怀疑。

是否有任何类型的过流保护可以处理(例如输出端短路)或在过热的情况下关断?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Norman:

    我们的 UCC27614是一款仅提供 UVLO 保护的基本栅极驱动器。 我推荐 UCC57108和 UCC57102、这两 款低侧栅极驱动器具有去饱和保护、过热保护和软关断等保护特性。

    谢谢!
    Rubas