This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65094:TPS650940技术问题

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1410359/tps65094-the-tps650940-technology-issue

器件型号:TPS65094

工具与软件:

您好!

我已将问题提交到另一个 线程和链接上、如下所示:

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1388720/tps65094-the-buck-issue-for-tps650940/5325281?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=TPS65094#5325281

现在、我们的最终客户给我们的反馈给我们带来了打击:

1.8A 灌电流和 rsmrst 下降、在引脚56/LDO5的输出中测量了高频干扰(为引脚8/Buck2+drv 电源至引脚38/buck1&6)。

断开 LDO5并直接将其连接到引脚57的5V 电压也可以测量高频干扰、


从动作时的角度来看、"drv 电源"的异常早于1.8A、1.24A、VNN 等待机功耗。


请问、除了待机电源外、还有甚么可能导致 RSMRST 不正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhang:

    仅当被检查列的任何信号变为低电平时、RSMRSTB 才设置为变为低电平。  
    它们是否也能捕获这些信号? (VSYS、PMICEN、THERMTRIPB、VNN、V1P24A)

    +噪音有点令人担忧。 我曾尝试查看您链接的上一个线程的完整原理图、但它看起来非常小。  
    您是否能够发送具有更高分辨率的完整原理图图像/pdf、以便我 对系统连接和组件值进行更深入的了解?  

    谢谢!
    Sarah