This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28180:申请 UCC28180 TINA-TI 瞬态 Spice 模型

Guru**** 2512845 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28180, TINA-TI, UCC2818A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1410611/ucc28180-request-for-ucc28180-tina-ti-transient-spice-model

器件型号:UCC28180
Thread 中讨论的其他器件: Tina-TIUCC2818A

工具与软件:

您好!

我计划使用 TINA-TI 验证 UCC28180瞬态 Spice 模型。 在下面的线程中、有一个答案说:"看起来这个 TINA 模型实际上不是瞬态模型、而是平均模型。"
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/888429/ucc28180-pspice-model-help-tina-ti---urgent-p

我实际上从产品页面下载了瞬态 Spice 模型、并尝试对其进行验证、但无法正确仿真栅极信号。 由于输出的是0-1V 上升波形而不是0-12V 脉冲波形、因此似乎可以提供平均值模型。

问题1。
是否可以提供精确工作的 TINA-TI 瞬态 Spice 模型? 如果困难、您可以建议替代方案吗? 我们正在考虑将 UCC2818A 替换为 UCC28180、并需要验证 UCC28180的运行。

问题2:
当前提供的瞬态 Spice 模型具有6个引脚、但实际的 IC 有8个引脚。 瞬态 Spice 模型中省略了 FREQ 和 Vcc。 我们想更改 UCC28180的频率并执行仿真。 我们还将模拟 VCC、以验证瞬时断电时的操作。 我们应该如何进行验证?

谢谢!

Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Conor、  

    是的、尽管 UCC28180的 TINA-TI 模型被命名为瞬态模型、但它实际上是一个平均模型。 该平均值模型能够 通过对线路和负载瞬态的电压环路响应准确地仿真 Vout、但不能提供任何开关波形、包括栅极驱动输出。 此输出是线路周期中任意特定点的 PWM 占空比的电压表示。  

    对问题1的答复: 见上面的陈述。  

    问题2的答案:  通过双击 UCC28180瞬态模型符号并编辑频率、可以将开关频率作为参数输入。  

    无法使用此模型模拟 VCC 的效果。  您只能推断当 VCC 降至9.5V UVLO 阈值以下(它关闭)时会发生什么情况、考虑 VCC 上的最坏情况负载、并设计 VCC 源以在所有预期的线路条件下避免该情况。  

    此致、
    Ulrich