This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28180:此功能可在瞬时断电期间维持 PFC 运行

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28180, UCC28063, UCC2818A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1410602/ucc28180-function-to-maintain-pfc-operation-during-momentary-power-outage

器件型号:UCC28180
Thread 中讨论的其他器件: UCC28063UCC2818A

工具与软件:

您好!

我们正在考虑将 UCC28180作为 R2A20111SP 的替代产品。
https://www.renesas.com/us/en/document/dst/r2a20111sp-data-sheet?r=529456

问题1。
R2A20111SP 具有在瞬时断电期间保持 PFC 运行的功能。 UCC28180是否有任何措施可以防止在瞬时断电期间输出电压下降? 此外、请告诉我是否有其他任何 IC 能够在瞬时断电时维持 PFC 的运行。

问题2:
我们想尽可能利用 R2A20111SP 的外设电路、因此请分享有关最接近的推荐 IC 的任何信息。

谢谢!

Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Conor、  

    UCC28180无法 在瞬时断电时防止输出电压下降、从技术上讲、Renesas 也是如此。  
    它的功能是在断电期间暂停误差放大器的运行、以增加输出误差电压。  
    遗憾的是、UCC28180不具备此功能、TI 也不会提供任何其他模拟 CCM PFC 控制器。  

    UCC28063、-064A 和-065确实具有类似的功能、可 在瞬时断电时保持 PFC 运行。  然而、这三款器件 属于交错 TM-PFC 控制器系列。   因此、它们不能太多(如果有的话)使用 Renesas 部分的外围电路。  

    我估计 UCC2818A 可能与 R2a 最匹配... 但它不具有交流压降特性。   

    此致、
    Ulrich