This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23734:TPS23734-EVM

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23734, PMP23278

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1410376/tps23734-tps23734-evm

器件型号:TPS23734
Thread 中讨论的其他器件: PMP23278

工具与软件:

大家好!

我正在设计一个基于 TPS23734控制器的 POE。 EVM 实现了5伏输出、但我需要12伏。 有人能告诉我该怎么做吗?  

我假设必须使用新值修改电阻分压器 R50/R53、但除此之外、还会产生其他影响、例如影响变压器?

10倍

Michael Stamler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Michael:

    感谢您发送编修!

    PMP23278 (www.ti.com/.../PMP23278) 是一款 采用 TPS23734的12V/2.1A PoE (具有 ACF)转换器。 您可以参考此资料来设计您的 PoE。

    如果您要修改 TPS23734-EVM、不仅需要更改电阻分压器的反馈、还需要更改变压器、更改匝数比和额定值、FET、缓冲器、栅极驱动器电路、输出电容器...

    此致、

    Diang