This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256403:UCC256403中禁用突发模式

Guru**** 2531950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1411733/ucc256403-burst-mode-disable-in-ucc256403

器件型号:UCC256403

工具与软件:

尊敬的专家

我尝试了范围内禁用突发模式的值。 但突发模式未被禁用。

我观察到的另一点是、在移除 BW 的上电阻器后、 我观察到突发模式被禁用、但输出电压未设置为基准值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    你的查询正在审查中,我很快就会回来。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    BW 引脚还检测过压保护。  这 可能在您的设计中触发、而不是在突发模式下触发。

    如果您在空载条件下的输出电容太小、可能会触发 OVP。

    以下任何或所有项都可能导致 OVP 触发。

    1.如果输出电容太小、可能会触发 OVP。

    2.您的变压器匝数比不正确。

    BW 引脚的电阻分压器设置不正确、无法检测 OVP

    4.由于设计没有进入突发模式、输出会在空载条件下失控并触发 OVP。  可以通过在您的设计上预加载输出来纠正这种情况、从而防止您的设计出现这种情况。

    感谢您关注德州仪器(TI)产品。  如果您有相关问题、请点击右上角的"提出相关问题"按钮。 新创建的问题将自动链接到此问题。

    此致、