This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28251:退出脉冲使能模式

Guru**** 2826825 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1412086/ucc28251-exiting-pulse-enable-mode

器件型号:UCC28251

工具与软件:

数据表介绍了如何通过在 SS 达到0.3V 之前向 EN 引脚发送下降沿来"进入"脉冲使能运行。 很好。
因为其他帖子暗示存在导致 IC 进入此脉冲使能操作的"意外"毛刺脉冲问题。 我了解缓解问题的方法。

但是、如果确实发生这种情况、我们如何"退出"脉冲使能模式来恢复到电平启用状态? 它是否需要 Vdd UVLO 才能将 IC 重置为电平使能模式? 请详细说明如何退出脉冲使能模式、理想情况下不进行 Vdd 下的下电上电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    图21显示了如何实现电平启用。 图22显示了如何启用脉冲。 通过比较这两者、您可以看到它们具有相同的起始和结束条件不同之处在于、"电平"使 EN 始终处于高电平、"脉冲"允许 EN 在中间降至0。 实际上并不能退出"脉冲"模式、如果您一直保持 EN "LEVEL"高电平、则它是电平启用模式。  

    如果以上不是您所要求的、请绘制一个您想要的时间安排方案、以便我们能够评论是否可以或如何实现。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    第16页第1段指的是脉冲使能模式状态"...在本例中为下一段 发生 在 EN 引脚处禁用控制器"。

    但图22显示、SS/CLK 在上升沿不会禁用、而是在下降沿禁用:   

    那么、IC 会在上升沿还是下降沿禁用? 下降沿、如图22所示。  

    我问的原因是、我已进入脉冲使能模式、但如果不对 IC 进行下电上电、似乎无法退出该模式。 希望我错了。 请提供建议。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    "LEVEL"和"PULSE"EN 模式均禁用下降沿。  

    请注意、在"脉冲"中、第一个脉冲下降沿必须在 SS < 0.3V 之前(包括所有噪声)、或者模式为"电平"。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    "LEVEL"和"PULSE"EN 模式均禁用下降沿。 请注意、"下降"表示第二个脉冲下降。 有些人希望在 SS 达到0.3V 之前使用第一个脉冲下降沿将其禁用、但这是不可能的。 这就是为什么强调上升意味着"脉冲"EN 需要在 SS > 0.3V 后有一个脉冲才能禁用 IC 的原因。  

    请注意、在"脉冲"中、第一个脉冲下降沿必须在 SS < 0.3V 之前(包括所有噪声)、或者模式为"电平"。   

    为了遵循两幅图、指示"电平"和"脉冲"EN 和禁用的时序。