This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:CS 引脚连接到 TIDA-020031中的 Vref

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1411414/ucc28950-cs-pin-connected-to-vref-in-tida-020031

器件型号:UCC28950

工具与软件:

您好!  

在 TIDA-020031中、CS 引脚通过一个0欧姆电阻器连接到 Vref。 您能否解释一下为什么电流互感器输出并联到 Vref?

请参阅下图:

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的查询正在审核中、我会尽快回复您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在 TI.com 中查看过、但找不到 TIDA-020031。  您能将指向此设计文件的链接发送给我吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Mike。 我想它现在已在 TI 网站上不再提供。 我已将文件上传至此处。  

    e2e.ti.com/.../8306.TIDA_2D00_020031_2D00_3.6kW_2D00_DC_2D00_DC_5F00_Sch.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在审查您的查询、我们会尽快回复您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您分享原始原理图。  Vref 引脚不应连接到 CS 引脚、这是一个错误。

    由于原理图中存在错误、已从 TI.com 删除 TIDA-020031。  很抱歉给您带来不便。

    通过以下链接、您可以转到具有完整原理图的 UCC28950 600W 评估模块用户指南、其中显示了如何在相移全桥中正确连接 CS 引脚。

    https://www.ti.com/lit/pdf/sluu421

    感谢您关注德州仪器(TI)产品。  如果您有相关问题、请点击右上角的"提出相关问题"按钮。 新创建的问题将自动链接到此问题。

    此致、