This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC1525A:无负载振荡、热问题

Guru**** 2924090 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1411492/uc1525a-no-load-oscillation-thermal-issues

器件型号:UC1525A

工具与软件:

由于可用性问题、我突然遇到降压转换器问题、之前在需要时使用 UC1525AJ 或 SG1525AJ PWM IC 替代产品。 虽然 SG1525AJ IC 在电路中继续正常工作、但 UC1525AJ IC 现在会导致电路进入无负载振荡状态。 转换器似乎过冲至电源轨、关闭、然后重新启动、只会反复重复。 SG1525AJ IC 不会出现这种情况。  

稍微降低补偿网络中从 comp 引脚到-in 引脚的电容会停止振荡、直到电路再次进入振荡状态几分钟。 尽管 IC 在运行期间不会明显发烫、但 IC 略有冷却会使转换器恢复正常运行。 如前所述、SG1525AJ 不会出现上述问题、可以在此降压转换器中继续正常运行。

由于电源设计对浪涌和骤降线路的特殊要求、115VAC 输入首先在功率因数校正电路中升压到200VDC、然后馈送降压转换器以产生120VDC。 此降压转换器是使用 UC1525AJ 的地方。 降压转换器的输出用于为工作频率为50kHz 的固定占空比驱动器电路供电、通过50kHz 变压器切换功率、以产生较低的输出电压。 然后、变压器输出会针对必要的输出电压进行调节。 虽然这种方法成本高昂、但它需要满足某些客户规格。  

由于降压转换器输出端的电容较高、因此当电源输出端从高负载电流切换到低负载电流时、环路响应缓慢。  

这只是使用 UC1525AJ IC IT 该电路的最新发展。 鉴于 SG1525AJ IC 继续正常工作、我开始怀疑 UC1525AJ 有批次问题。 由于冷却、IC 似乎会使电源恢复正常运行。 除了 IC、电源中除了没有其他任何东西可以冷却下来、它会立即使电源恢复正常运行。  

您是否注意到误差放大器的内部工作可能在温度变化时出现的任何问题? 我自己是从其他想法出来的。  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您过去是否能够在没有任何问题的情况下交换 SG<->UC、最近才出现 uC"振荡"问题? 您能否分享 UC1525AJ 顶部封装标记的高分辨率照片? 另外、如果您只能分享 PWM 和外设组件、那如何了解原理图呢?  

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、该转换器历来使用 UC1525AJ 作为主要元件源、SG1525AJ 作为辅助源。 SG1525AJ 在电路中继续正常工作。  

    请参阅随附的 IC 照片。  

    请参阅随附的电路夹。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您从何处获取/购买 UC1525AJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此外、您是否只是尝试了一个单元、还是尝试了多个单元-是否存在任何差异? 如果只尝试了一个装置、您是否可以尝试另一个装置以查看其是否工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们尝试了大约20个装置、故障率超过50%。 将 IC 替换为 SG1525AJ 或 SG2525AN。 解决无负载振荡的问题。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从1月起、我们通过 Arrow 购买了约1300件产品。 我们在2019年开始在这部分电源中使用器件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从1月起、我们通过 Arrow 购买了约1300件产品。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我知道、制造方面没有变化。 接下来、您可以使用退货流程询问 FA、或进行故障排除以找到导致问题的原因。  

    您是否有旧的 UC1525AJ、您可以继续检查旧器件是否仍然可以在新的电路板上工作?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、没有旧 IC 可供尝试。

    故障排除涉及到误差放大器的重新补偿、虽然我的确成功地进行了这一操作、但是这个操作只运行了几分钟、然后回到了无负载振荡问题。   此时、IC 的最小冷却量会立即使电源恢复正常运行。  我的意思是用残留酒精的刷子触摸 IC 时、会有非常轻微的冷却。

    也许我需要返回几个,让你看看他们? 我不熟悉退货流程、因为在过去30年的使用中、我从不需要这样做。 您能回答一下吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请访问此链接执行退货流程。

    故障分析(产品返还)申请|其他信息|德州仪器 TI.com